Table of Contents

Du prototype au marché

Comment concevoir des systèmes automatisés évolutifs, économiques et performants

Quelles sont les principales différences et les erreurs courantes lors du passage d’un concept à sa commercialisation ?

Quels coûts cachés et quels choix technologiques déterminent le succès ou l’échec d’un produit prêt à être commercialisé ?

Quelles sont les principales considérations que les équipes doivent anticiper pour assurer une mise à l’échelle fiable ?

Voici quelques-unes des questions abordées lors de notre dernier panel d’experts. Découvrez nos analyses, un guide détaillé et une liste de contrôle éprouvée pour passer de la démonstration à l’utilisation sur appareil.

Panélistes

Bill Pratt
Responsable des solutions régionales chez Future Specialist Solutions

Cody Tudor
Spécialiste analogique/alimentation chez Future Specialist Solutions

Serge Mvongo
Responsable régional des ventes – Sans fil et capteurs chez Future Specialist Solutions

Laurent Helin
BDM – Systèmes embarqués au sein du groupe d’ingénierie avancée de Future Electronics

Lazina Rahman
Spécialiste IoT/Connectivité, Médiateur

Pourquoi les prototypes prometteurs échouent

Le marché de l’automatisation industrielle est en plein essor, et une simple idée novatrice peut bouleverser le secteur.

Mais les grandes idées doivent souvent respecter des délais très serrés. Et si la plupart des équipes d’ingénierie connaissent l’adrénaline liée à la création de démos « rapides et approximatives », rares sont celles qui parviennent à éviter complètement les blocages qui suivent : transformer cette démo en un produit sûr, industrialisable et maintenable.

Passer du stade de la preuve de concept à la production signifie :

  • Garantir la fiabilité dans des circonstances variables.
  • Conformité aux normes de sécurité sur différents marchés et auprès des organismes de réglementation.
  • Documentation complète et fabricabilité à grande échelle.
  • Tout cela en respectant des contraintes strictes en matière de consommation d’énergie, de dissipation thermique et de coût.

Et ce dernier point est probablement l’ennemi le plus courant des prototypes exceptionnels : les pièges des coûts cachés.

Un prototype peut se permettre un logiciel non robuste face aux perturbations et à la latence réelles. Un produit commercialisable, lui, ne le pourra pas. Et s’adapter à cela par la suite pourrait s’avérer coûteux.

Il en va de même pour les moteurs, les câbles et autres composants mécaniques qui s’usent inévitablement. Si un prototype n’a besoin de fonctionner que le temps d’une démonstration, un produit doit garantir une fiabilité à long terme. Le choix de matériaux robustes pour une utilisation durable peut faire exploser les coûts s’il n’est pas envisagé dès les premières étapes de sa conception.

Votre produit peut-il être utilisé pour des applications extérieures ou dans des environnements difficiles ?

Il faut ensuite prendre en compte les évaluations environnementales, le temps et les coûts liés aux certifications concernées (FCC/CE/UL/IEC, sécurité fonctionnelle), ainsi que les essais sur le terrain appropriés.

Tous ces coûts s’additionnent, et s’ils ne sont pas pris en compte dès le départ, ils peuvent transformer une bonne idée en un véritable cauchemar.

Comment aborder cette question ?

Conception pour la fabrication (DFM) au plus tôt.

Les sous-systèmes oubliés, ajoutés après coup pour réussir une démonstration, peuvent faire exploser les coûts par la suite.

Une conception à toute épreuve pour la fabrication prend en compte dès le départ l’accès à l’assemblage, l’ordre de remplacement des pièces A/B/C et le temps d’assemblage humain/robot.

N’oubliez pas que des assembleurs non techniques devront en construire des milliers.

Longévité de la chaîne d’approvisionnement.

Choisissez des capteurs et des composants informatiques qui seront encore disponibles dans 7 à 10 ans ; rien ne compromet plus rapidement un lancement qu’une fin de vie inattendue d’un composant critique. L’ancrage des prototypes à des indicateurs clés de performance (KPI) alignés sur la production permet d’éviter des reprises coûteuses.

Stratégie de plateforme : Prototypes rapides et pivots intelligents

Les plateformes de calcul d’IA commerciales éprouvées offrent d’excellentes performances pour le prototypage. Validation rapide des algorithmes, outils complets et expérience de développement familière permettent d’améliorer considérablement les flux de travail en laboratoire.

Mais à grande échelle, les équipes se heurtent à des contraintes de coût, de puissance/thermiques (en particulier dans les robots fermés), de facteur de forme (SOM + support), de friction OTA et de défis EMI autour de la mémoire GPU haute vitesse.

C’est là qu’intervient l’Ara-2 de NXP.

Pour de nombreux programmes de production, l’association des processeurs NXP avec l’accélérateur Ara-2 constitue une solution efficace à bon nombre de ces problèmes.

En savoir plus : Processeur d’applications i.MX 8M Plus | Processeurs d’applications i.MX 8

Fonctionnement à faible consommation, options de contrôle déterministes (via les familles NXP i.MX ou S32 avec les voies FuSa), accélération adaptée aux CNN et aux transformateurs, et une pile basée sur Yocto plus simple à maintenir sur le terrain à long terme.

De plus, la chaîne d’outils eIQ de NXP contribue à maintenir la cohérence des flux de travail d’apprentissage automatique des microcontrôleurs aux microprocesseurs, permettant ainsi des gammes de produits hiérarchisées.

Découvrez les caractéristiques des unités de traitement neutre discrètes Ara-2 de NXP

Là où l’accélération périphérique dédiée porte ses fruits

L’inférence de périphérie à haute intensité est le point fort d’Ara-2, notamment dans les scénarios exigeant des performances élevées avec des contraintes de consommation et de coût strictes. Ses principaux atouts sont :

  • Computer vision workloads 
    • Détection d’objets
    • Suivi d’objets
    • Classification d’images et de vidéos
  • Advanced model support 
    • Transformateurs de vision (ViTs)
    • pipelines d’inférence multimodaux
  • Operational advantages 
    • Traitement efficace des flux de caméras parallèles
    • Prise de décision à faible latence sur l’appareil
    • Protection intégrée de la vie privée grâce au stockage local des données

Ces capacités rendent Ara‑2 particulièrement intéressant pour les déploiements dans les villes intelligentes, l’automatisation industrielle et tout environnement périphérique nécessitant une intelligence visuelle en temps réel et respectueuse de la vie privée.

Choisir la commande du moteur

Les composants de commande de moteurs ne se valent pas tous. Chaque catégorie de moteurs répond à un besoin spécifique, et choisir l’outil adapté peut avoir un impact considérable sur la taille, la puissance, l’architecture et le coût global.

Moteurs pas à pas :

Les moteurs pas à pas offrent une excellente précision et une commande simple grâce à des pilotes dédiés.

Elles nécessitent un courant de maintien pour empêcher le retour de courant, et consomment donc de l’énergie même au repos. Cela les rend adaptées aux applications où la précision est primordiale et où la consommation d’énergie le permet.

Moteurs CC sans balais (BLDC) (à aimant permanent) :

Les moteurs BLDC offrent un couple/vitesse et une densité de puissance élevés. Ils sont privilégiés pour les applications nécessitant traction et déplacement de masse.

Cependant, ils nécessitent des étages de puissance triphasés et requièrent souvent une détection de position pour plus de précision.

Un courant/une tension élevés impliquent un cuivre plus épais, des fils plus épais et une distance de fuite/d’isolement plus importante sur les circuits imprimés, ce qui a un impact sur la taille et le poids.

De plus, ses algorithmes de contrôle et son électronique de puissance sont plus complexes.

Moteurs à courant continu à balais (BDC) :

Les moteurs BDC présentent le coût le plus bas des trois et sont les plus simples à entraîner (par exemple, pont en H).

Bien entendu, cela comporte des inconvénients. Les moteurs BDC sont beaucoup moins efficaces et précis, ils s’usent plus vite et consomment souvent plus d’énergie que d’autres solutions.

Il existe cependant de nombreuses applications où elles restent le choix idéal. Des mouvements simples et non critiques, comme hisser un drapeau ou actionner une petite hélice. Des tâches où la précision et la vitesse sont modestes.

Explorez : Articles sur le contrôle des moteurs du magazine Future Technology

Emporter:

Choisir les bons composants de commande moteur, comme pour la plupart des choix de conception électronique, est une question de ce que vous voulez par rapport à ce dont vous avez besoin.

Obliger des sociétés de développement commercial à bas coût à effectuer un travail de précision nécessitant des prouesses logicielles pourrait entraîner des dépenses supplémentaires lorsqu’il s’agira de s’attaquer à la complexité et aux problèmes de réglage ultérieurement.

Choisir un moteur BLDC sophistiqué pour propulser un ventilateur miniature, en revanche, serait peut-être excessif.

Le moment venu, prenez du recul et évaluez si un moteur pas à pas ou un petit moteur BLDC constitue le choix architectural approprié pour la tâche à accomplir.

Capteurs, fusion et effet d’entraînement calcul/mémoire

Les capteurs sont les yeux et les oreilles d’un système automatisé. Mais il ne s’agit pas seulement d’avoir une « vision » plus claire. Vous devez également veiller à ce que les données saisies soient communiquées correctement et efficacement.

Les capteurs « moins chers » sont souvent plus bruyants, ce qui vous pousse à recourir à des stratégies de filtrage et de fusion de capteurs plus lourdes, augmentant ainsi la puissance de calcul et la mémoire, et affectant en fin de compte la nomenclature et le délai de mise sur le marché.

Il est important de définir rapidement votre niveau de fusion (niveau brut vs niveau des fonctionnalités) et de vous aligner avec les équipes de calcul, de mémoire et de validation.

Tout aussi important : vérifiez la compatibilité du capteur de l’appareil photo avec le fournisseur d’accès Internet avant de vous engager.

Choisissez d’abord le processeur, vérifiez ensuite les listes de compatibilité, puis sélectionnez le capteur adapté à la tâche.

Stratégie de mémoire

Pour l’inférence moderne, notamment les modèles spatiaux et les transformateurs, la bande passante mémoire est le facteur limitant.

Bien que la DDR3 puisse encore servir de petites séries temporelles ou de tâches RNN/LSTM où la latence n’est pas critique, la plupart des conceptions d’IA de périphérie penchent vers la DDR4/LPDDR4X → LPDDR5/LPDDR5X.

Les centres de données pourraient même privilégier HBM3 → HBM3E pour réduire les délais d’obtention du premier jeton.

Selon les cas, la mémoire et la consommation d’énergie doivent être traitées comme des préoccupations horizontales entre les équipes, et non comme des processus cloisonnés côté calcul.

Pour certaines catégories de robots, un microcontrôleur performant avec DSP et mémoire intégrée peut totalement éviter le recours à une mémoire DDR externe, réduisant ainsi les coûts et la complexité.

En ce qui concerne les systèmes hybrides (par exemple, i.MX + Ara‑2), évaluez si la mise en mémoire tampon interne et les pipelines de l’accélérateur couvrent la charge de travail avant d’ajouter de la DRAM.

Se pose ensuite la question de la disponibilité. La DDR3 et la DDR4 peuvent présenter des limitations, mais elles sont largement disponibles et permettent d’effectuer certaines tâches avec la même efficacité. Pensez-y au moment de choisir et demandez-vous à nouveau ce que vous désirez par rapport à ce dont vous avez réellement besoin.

Liste de contrôle testée sur le terrain pour passer de la démonstration à l’appareil

  • Verrouiller la sécurité et la conformité dès le début : modèles de menaces, plan de sécurité fonctionnelle et parcours de certification (FCC/CE/UL/IEC).
  • Tests budgétaires sur le terrain en amont.
  • Conception pour la fabrication (DFM) dès le premier jour : accès à l’assemblage, ordre de remplacement, temps de cycle pour l’assemblage humain/robot et prévention des erreurs.
  • Évitez les sous-systèmes ajoutés tardivement.
  • Choisissez des plateformes prêtes pour la production
  • Dimensionner correctement les moteurs : adapter les exigences de mouvement aux capacités des moteurs pas à pas / BLDC / BDC et tenir compte de l’électronique de puissance, du câblage et de la complexité du contrôle.
  • Vérification préalable des capteurs/ISP : confirmer les listes de compatibilité avant la fabrication des cartes ; définir le niveau de fusion avec les responsables du calcul, de la mémoire et des tests.
  • Considérez la mémoire comme une ressource système : la bande passante détermine l’inférence ; choisissez le niveau le plus bas qui répond aux objectifs de précision et de latence.

Obtenez l’aide d’experts

Concevoir les systèmes automatisés du futur.

Contactez nos ingénieurs pour bénéficier de conseils d’experts du début à la fin.

Recent Articles